This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接近直流频率传感器需要 ENOB 和 SNR?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042437/enob-and-snr-need-for-close-to-dc-frequency-sensors

主题中讨论的其他器件:ADS122C04

您好!

我有一些靠近直流工作的传感器和信号调节器、例如温度和压力传感器、0-2Hz 频率传感器、12位 ADC SAR 比率指标传感器、采样频率选项1kHz 至20kHz 传感器。

ENOB 和 SNR 通常被视为交流性能特性、它们是否也适用于靠近直流电运行的传感器? 还是可以像误差预算那样评估简单的直流性能、考虑 INL、DNL、增益和偏移误差、而不必担心 ENOB?

为了符合 ENOB 要求、我们需要 计算 SINAD 或 SNR、在接近直流频率的 FFT 中、窗口的边缘不会让我们找到 SNR 信号。  

欢迎您提出任何想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanyab、

    您可以正确地看到、ENOB 和 SNR 是交流性能特征。  对于这些类型的传感器、通常会实施 Δ-Σ 转换器、例如 ADS122C04。  您正在查看什么 SAR 转换器?