This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:高电压和分钟电流的测量

Guru**** 2845810 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041957/amc3336-measurement-of-high-voltage-and-minute-current

器件型号:AMC3336

大家好、

AMC3336是否适合测量高达1mA 的500V 电源线路中的电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    只要分流电阻器上的电压不超过器件的模拟输入范围(+/- 1V)并且输入电流不超过+/- 10mA、我就不会在这里看到问题。

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是否可以测量直流电流值?

    我的客户担心只能测量交流电值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    直流电流正常。 但是、您将失去一半的输入范围、但这对精度性能的影响应该很小。  

    此致、

    Aaron Estrada