This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:已安装 FPGA 的源代码

Guru**** 2001725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041671/tsw14j56evm-sourcecode-of-the-fpga-installed

器件型号:TSW14J56EVM

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的客户对 安装在 TSW14J56EVM 上的 FPGA 源代码有问题。 是否可以将此源作为它们的起点? 您能否向我们发送一个链接、让我们的客户可以直接从该链接下载该链接? 希望您能帮助我们。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    源代码可从 TI 网站上的 TSW14J56EVM 产品文件夹下载。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答。 为了清楚说明、在将此问题发布到此处之前、我已将我们的客户推荐到以下链接:

    (+) ADC32RF45 + TSW14J56EVM FPGA 源代码-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    您的回答相同、但我收到了我们客户的回复、如下所示:

    "您说得对、在这个支持论坛中、我已经发现了很多有用的东西。 最近、支持者发布了一个指向真实源代码文件的链接、此链接在几天内有效。 我在论坛、支持页面等中找到的所有内容均不包含源代码。 我想与英特尔 Quartus 设计环境合作开发自己的应用程序、将其合成并下载到 FPGA。 很遗憾、您的回答没有向我展示任何新内容。 例如、如果您按照 Jim 在 TSW14J56EVM:FPGA 升级下提供的链接在论坛中看到我的意思:下面是他写的内容:

    示例源代码可从以下链接下载:

    tidrive.ext.ti.com/.../fb7b0f39-7b24-4369-9687-90b2483a166a

    该链路会导致一个死端

    我找到了几个与源代码相似的链接(Verilog、VHDL 甚至 lib-Symbol 原理图、或者在 Quartus 下开发所需的工具。"

    请问您是否可以在这里提供源代码? 是否可以保存在 zip 文件中? 如果不是、请告知。 非常感谢。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请他单击随附幻灯片中显示的下载按钮。 我们过去提供的任何链接都将在短时间内过期。

    e2e.ti.com/.../TSW14J56EVM-Source-code.pptx