This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299上电序列

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041840/ads1299-ads1299-powerup-sequence

器件型号:ADS1299

您好!  

我在数据表中看到了一些具体信息:

------------------------------------------
11.1加电排序

在器件上电之前、所有数字和模拟输入必须为低电平。 在加电时、请保持所有这些
信号为低电平、直到电源稳定、如图76所示。

留出时间让电源电压达到其最终值、然后开始向提供主时钟信号
CLK 引脚。

------------------------------------------


当我查看评估套件原理图时、外部振荡器的使能引脚连接到 VDD、因此在电源出现时立即驱动时钟。


在数据表和评估套件原理图中、似乎存在一些混淆。  正确的信息是什么?


此外、我没有逐个检查评估套件的所有模拟和数字信号、但仅通过原理图、我可以看到一些运算放大器必须在施加电源后立即驱动其输出。
因此,评估模块是否遵循了在电源稳定期间将所有信号保持在低电平的要求?

谢谢你

Stephane