This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:SCLK 最大周期

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041579/ads1256-sclk-max-period

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

您好,

根据规格,最小 SCLK 周期- tc (SC)=100ns ... 但器件可以支持的最大周期或最低频率 SCLK 是多少?  

它可以是25ns 吗? 慢4倍

Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    最大 SCLK 周期被定义为4*(1/fCLK)、或者比 fCLK 频率慢四倍。 因此、如果您选择 fCLK = 10MHz (最大 fCLK 频率)、则最大 SCLK 为2.5MHz。 在7.68MHz 的标称 fCLK 频率下、SCLK (最大值)可以为1.92MHz。

    您是否希望 ADC 以特定频率运行? 我对您的问题有点困惑、因为您似乎希望 SCLK 以比 ADC 更快的速度运行?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在标题 中犯了个错误... 我想说 ADS124S08 SCLK 最大周期...

    因此、正如我初始想说的:

    根据 ADS124S08 规范,最小 SCLK 周期- tc (SC)=100ns,内部 fCLK 为4.096MHz

    器件可支持的最大周期或最低频率 SCLK 是多少?   SCLK 周期能否为25ns? 或比规格慢4倍  

    我对这个错误感到抱歉,但我希望这一点很清楚... 您可以编辑标题并进行更正

    西里尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    感谢您的澄清。

    但是、在25ns (25MHz)下运行 SCLK 会违反时序要求、因为最小 SCLK 周期为100ns (10MHz)。 换言之、这将使 SCLK 以高于允许的频率(或更快)运行。 您是否询问您是否可以以较慢的速度运行它、例如400ns 或2.5MHz?

    简而言之、答案是肯定的、它可以运行得更慢。 但我不确定绝对最大速度是多少、例如它能否以1kHz SCLK 速度运行? 我可以为您进行研究、不过、如果您只是想知道是否可以在2.5MHz 下运行 SCLK、那么答案是肯定的。

    布莱恩