This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:降低采样率

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8586S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041338/ads8586s-reduce-the-sampling-rate

器件型号:ADS8586S

大家好、

我从另一个 E2E 主题中了解到可以降低 SAR ADC 的采样率。 我们的客户想知道如何将  ADS8586S 的采样率降低到5-10 kSPS。 器件的内部时钟似乎是固定的、数据表中没有选择较低采样率的选项。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    ADS8586S 的实际采样率为 fsample = 1/tcyc、周期时间(tcyc)由连接到 ADS8586S 的 CONVSTA/B 信号直接设置、该信号由客户的处理器控制。 例如、如果客户期望10ksps、则 tcyc 应为100us。 请参阅下面的时序、tcyc 以红色突出显示。 如果您需要此 ADC 的任何进一步支持、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您提供此信息。 它解决了我们客户的询问。

    此致、

    Danilo