This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:adc32rf42

Guru**** 2782015 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041566/adc32rf42-adc32rf42

器件型号:ADC32RF42

您好!

我有一个简单的问题:)。 ADC32RF42在 fs=1.5GHz 时是否以14位旁路模式运行?

在第46页的表13中、14位旁路模式下的最大频率为1.25GHz。  

在第6页、在表格的顶部、测试条件为14位、旁路模式、fs=1.5GHz。

上述2项陈述中的哪一项正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EG、

    表13正确。  14位旁路模式下的最大采样率限制为1.25GSPS。 因为 ADC32RF42支持的最大 JESD 通道速率为12.5Gbps。

    在第6页、测试条件错误地将模式设置为14位 BYPASS。 应将其更正为12位旁路。  

    我们将在下一版数据表中对此进行更正。 很抱歉造成混淆。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vijay。