This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:如何配置 EVM 以与 SPI 通信

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041397/dac8742hevm-how-to-configure-the-evm-to-communicate-with-spi

器件型号:DAC8742HEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我想通过 SPI 接口与另一个微控制器通信到 DAC8742HEVM、同时还想让它连接到 USB2ANY 接口、以便我可以观察 PC 上的事务。  这是否可行、如果可以、您是否会指明要连接到哪个跳线?  我正在阅读 SLAU700a 文档、但找不到有关如何执行此类配置的任何参考。  提前感谢您的任何意见!

此致、

Jay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。  我将在此请求中为您提供帮助。

    使用可以使用(1) J6连接器连接您自己的微控制器 SPI 信号、使用 JP4跳线位置(1-2)禁用 USB2ANY 接口、然后从 MCU 驱动。

    2.要使用 USB2ANY 接口、请禁用微控制器的片选功能、并启用 JP4跳线位置(2-3)、然后使用 USB2ANY 接口。

    确保两个接口的 IOVDD 应相同  

    谢谢。