This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:ADS1247

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041290/ads1247-ads1247

器件型号:ADS1247

发送 PGA 设置为160SPS 的同步命令(04h)后、规范指示数据 将在之后准备好6.240mS。  

如果我在同步6.240mS 后发送 RDATA (12h)、是否需要等待另一个6.240ms 才能获得准确的读数?  

那么、顺序是

SYNC (0x04)

等待6.240 (实际等待9ms)

RDATA (0x12)

我可以期待此时的数据有效、还是需要再次等待?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    否、如果您发出 SYNC 命令、请等待表14中指定的时间、然后发出 RDATA 命令、您将从所选输入通道获取数据。 我们建议使用 DRDY 信号来确定数据何时就绪、而不仅仅是使用计数器、因为后者有时会导致数据读取错误或错误。

    数据表中是否有任何内容表明您需要等待更多时间才能获取数据?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Bryan、

    感谢您的回答。 RDATA 是否需要等待并不清楚 。 对于应用、我们需要每9 ms 读取一次。  因此我们不使用 DRDY。  我们将采样率设置为160SPS、认为每9ms 读取一次是安全的。 发送 SYNC 后的转换时间容差是多少?  

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    这些命令等都受数据表中表7.6中指定的时序要求的约束。 只要满足这些要求、您就可以了。

    该容差取决于振荡器频率的容差。 内部振荡器的容差为+/-5%、因此这直接与您在转换延迟上看到的容差有关。 但这不会太大地改变延迟、尤其是在您有几毫秒的时间空闲时。 此外、由于您不是连续转换、因此您不必担心计时器与转换数据不同步。 我假设您将在同步命令的最后一位计时后启动内部计数器、然后在~6.25ms +容差后发出 RDATA 命令。

    布莱恩