This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:Vref 不支持4.5V

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041257/ads1299-vref-not-comming-4-5v

器件型号:ADS1299

如数据表中针对使用内部基准给出的那样、我们需要将 VrefN 短接至 AVSS=-2.5V (提供的电源电压为+-2.5V)、并在 VCAP1和 VrefP 上添加一个电容器。  

我在电路中考虑了上述条件。 当我在 VCAP1上测量电压时、电压为-1.3V、VrefN 为-2.49V、并且根据 ADS1299数据表第9.3.1.3.4节、在求解 VrefP 电路时、电压应为+2V。 这也满足了 VrefP-VrefN=4.5V 的关系。  

但是、当我实际测量 VrefP (w.r.t GND=0V)处的电压时、万用表显示-2.42V、这使得 Vref=VrefP-VrefN=70mV。 这是怎么可能的? 除了连接到这些引脚上的电容器、即 VCAP1、VrefP 之外、没有其他元件。 我在下面附上了相同的原理图。  

我怀疑 IC 已损坏、但我能够设置其寄存器、读取寄存器、采集原始 EEG 数据样本。 因此、如果怀疑生成运算放大器的 VrefP 有故障、就会令人感到羞愧。 有人能帮我解决电路中发生的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshay、

    感谢您发帖。

    如果 VREF 不能像 ADC 使用的那样正常工作、则不应获得正确的 EEG 数据。 请使用内部测试信号检查设置、因为它使用 VREF 作为参考。 您能否验证 Step2中列出的其他器件的内部电压是否都正确(请参阅以下链接)? 当基准放大器关闭时、您将看到 VREFP 电压接近 AVSS。

    谢谢

    -TC