This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:如何使用

Guru**** 2516120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041218/ads1015-how-to-use

器件型号:ADS1015

您好、E2E、

第1个
请告诉我、操作方法在时间上很有效。
目前的想法是:
μ ①配置寄存器设置(SW 开关)
“②”
③转换寄存器读取
[问题]
1) 1)我想继续重复、但是否有高效的方法?
2) 2)此时需要多少蜡?

第2个
如何使用 ADS1015单冲模式和连续转换模式
1) 1)是否可以在单次模式下执行双通道信号以切换软件并交替执行 ADC?
2) 2)如何设置 Config 寄存器的15位和8位设置?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    在连续转换模式下、器件将持续执行转换、转换时间(或在您的情况下、等待时间)由1/(数据速率)决定。 单次触发模式需要更多时间、因为器件需要加电才能执行转换、因此需要额外的~20us (最坏情况下可使用30us)时间。  

    但是、该器件不是尝试计算读取转换寄存器所需的时序和时间、而是作为可配置为转换准备引脚的 ALERT/RDY 引脚。 当转换结果准备就绪时、ADC 将提供大约8us 的脉冲。

    2.1是的、这是可以的、实际上建议在切换通道时使用单次模式。  

    如果使用单冲模式、并且您想要启动转换、则应将2.2位-15设置为1。 否则、可以写入0。 您还可以在单次模式下将此位用作轮询寄存器。 位8用于将器件设置为单次模式或连续转换模式。  

    此致、

    Aaron Estrada