This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:IBIS 模型引脚分配与器件的引脚分配不匹配

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135234/ads1278-sp-ibis-model-pinout-does-not-match-pinout-of-part

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1278

您好、TI、

ADS1278-SP 的 IBIS 模型引脚与实际器件的引脚不匹配。  IBIS 模型仅具有64个引脚、其中实际器件具有84个引脚。  我还注意到 IBIS 模型可追溯到2008年、但我认为 ADS1278-SP 不是在2008年。  因此、我质疑该模型是否完全正确。

请告知此器件是否有更新的 IBIS 模型。

谢谢、Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    ADS1278-SP IBIS 模型与 ADS1278商业版相同。  陶瓷和塑料版本之间的封装寄生值略有差异、但这是我们唯一可用的模型、应该提供相当相似的结果。

    遗憾的是、引脚未正确更新。  下面是针对84引脚陶瓷封装的正确引脚映射。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

    [PIN]     SIGNAL 名称     MODE_NAME    R_Pin                  L_Pin                   C_Pin

                                                                                   

    1             AINP2                 模拟                 6.50E-02              5.38E-09              3.00E-13

    2             AINN2                 模拟                 6.30E-02              5.25E-09              2.90E-13

    3             AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    4             AINP1                 模拟                 6.20E-02              5.13E-09              2.80E-13

    5             AINN1                 模拟                 6.00E-02              5.04E-09              2.70E-13

    6             AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    7             AVDD                  电源               5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    8             AVDD                  电源               5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    9             AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    10          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    11          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    12          DGND                 5.80E-02                                  4.87E-09              2.50E-13

    13          TEST0                  输入                   5.80E-02              4.85E-09              2.40E-13

    14          TEST1                  输入                   5.80E-02              4.85E-09              2.40E-13

    15          CLKDIV               输入                   5.80E-02              4.87E-09              2.50E-13

    16          _SYNC                 输入                   5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    17          DIN                      输入                   5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    18          DOUT8                输出                6.00E-02              5.04E-09              2.70E-13

    19          DOUT7                输出                6.20E-02              5.13E-09              2.80E-13

    20          DOUT6                输出                6.30E-02              5.25E-09              2.90E-13

    21          DOUT5                输出                6.50E-02              5.38E-09              3.00E-13

    22          DOUT4                输出                6.50E-02              5.38E-09              3.00E-13

    23          DOUT3                输出                6.30E-02              5.25E-09              2.90E-13

    24          DOUT2                输出                6.20E-02              5.13E-09              2.80E-13

    25          DOUT1                输出                6.00E-02              5.04E-09              2.70E-13

    26          DGND                                     5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    27          IOVDD                电源               5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    28          IOVDD                电源               5.80E-02              4.87E-09              2.50E-13

    29          IOVDD                电源               5.80E-02              4.87E-09              2.50E-13

    30          IOVDD                电源               5.80E-02              4.87E-09              2.50E-13

    31          DGND                 5.80E-02                                  4.85E-09              2.40E-13

    32          DGND                                     5.80E-02              4.85E-09              2.40E-13

    33          DGND                 5.80E-02                                  4.85E-09              2.40E-13

    34          DGND                                     5.80E-02              4.85E-09              2.40E-13

    35          DVDD                  电源               5.80E-02              4.87E-09              2.50E-13

    36          DVDD                  电源               5.80E-02              4.87E-09              2.50E-13

    37          CLK                       输入                   5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    38          SCLK                    OUT_IO                 5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    39_DRDY/FSYNC            OUT_IO                 6.00E-02              5.04E-09              2.70E-13

    40          格式2           输入                   6.20E-02              5.13E-09              2.80E-13

    41          格式1           输入                   6.30E-02              5.25E-09              2.90E-13

    42          FORMAT0           输入                   6.50E-02              5.38E-09              3.00E-13

    43          MODE1               输入                   6.50E-02              5.38E-09              3.00E-13

    44          MODE0               输入                   6.30E-02              5.25E-09              2.90E-13

    45_PWDN8                       输入                   6.20E-02              5.13E-09              2.80E-13

    46_PWDN7                       输入                   6.00E-02              5.04E-09              2.70E-13

    47_PWDN6                       输入                   5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    48_PWDN5                       输入                   5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    49_PWDN4                       输入                   5.80E-02              4.87E-09              2.50E-13

    50_PWDN3                       输入                   5.80E-02              4.85E-09              2.40E-13

    51_PWDN2                       输入                   5.80E-02              4.85E-09              2.40E-13

    52_PWDN1                       输入                   5.80E-02              4.87E-09              2.50E-13

    53          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    54          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    55          AVDD                  电源               5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    56          AVDD                  电源               5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    57          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    58          AINP8                 模拟                 6.00E-02              5.04E-09              2.70E-13

    59          AINN8                 模拟                 6.20E-02              5.13E-09              2.80E-13

    60          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    61          AINP7                 模拟                 6.30E-02              5.25E-09              2.90E-13

    62          AINN7                 模拟                 6.50E-02              5.38E-09              3.00E-13

    63          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    64          AINP6                 模拟                 6.50E-02              5.38E-09              3.00E-13

    65          AINN6                 模拟                 6.30E-02              5.25E-09              2.90E-13

    66          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    67          AINP5                 模拟                 6.20E-02              5.13E-09              2.80E-13

    68          AINN5                 模拟                 6.00E-02              5.04E-09              2.70E-13

    69          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    70          AVDD                  电源               5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    71          AVDD                  电源               5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    72          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    73          VCOM                 模拟                 5.80E-02              4.87E-09              2.50E-13

    74          VREFP                 模拟                 5.80E-02              4.85E-09              2.40E-13

    75          VREFN                模拟                 5.80E-02              4.85E-09              2.40E-13

    76          AGND                 GND                    5.80E-02              4.87E-09              2.50E-13

    77          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    78          AVDD                  电源               5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    79          AVDD                  电源               5.90E-02              4.95E-09              2.60E-13

    80          AINP4                 模拟                 6.00E-02              5.04E-09              2.70E-13

    81          AINN4                 模拟                 6.20E-02              5.13E-09              2.80E-13

    82          AGND                 GND                    5.90E-02              4.90E-09              2.50E-13

    83          AINP3                 模拟                 6.30E-02              5.25E-09              2.90E-13

    84          AINN3                 模拟                 6.50E-02              5.38E-09              3.00E-13