This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5578:电容负载和稳定性

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135025/dac5578-capacitive-load-and-stability

器件型号:DAC5578

 DAC5578SPW 状态"容性负载稳定性"的数据表典型值为1nF。  

如果输出负载为1uF 且与680Ohm 并联、这意味着什么?

如果电容负载应为驱动器、是否建议使用串行输出电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yngve、

    您的隔离电阻器足够大、我认为您不会遇到任何稳定性问题。  我们没有该 DAC 的模型,但在我的估计中,大于500Ω Ω 的值应该是好的。

    谢谢、

    Paul