This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08500:IBIS 模型

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09SJ800, ADC10D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134449/adc08500-ibis-model

器件型号:ADC08500
主题中讨论的其他器件:ADC09SJ800ADC10D1000

您好!

 我们是否有适用于 ADC08500CIYB/NOPB 的 IBIS 模型?  我在 TI 网站上找不到它。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuchen、

    遗憾的是、我们在这个非常旧的器件上没有 IBIS 模型。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    明白了。  是否有您推荐的较新器件?  如果客户 有兴趣改用较新的器件、我将与客户一起了解并联的规格要求。

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuchen、

    ADC 的要求是什么? 500MSPS?、8位?

    如果是、我建议使用 ADC09SJ800。 有一个 IBIS 模型。

    但是、它具有 JESD 类型的数字接口。 不并行。

    另一个建议是 ADC10D1000。

    谢谢、

    Rob