This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1225:输入 RC 滤波器。

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135126/ads1225-input-rc-filter

器件型号:ADS1225

大家好、

放置在输入端的 RC 滤波器的电阻值是否有上限?
如果电阻值过高、ADC 是否会导致故障?

如果您有决定常量的文档、请告诉我。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kengo Y

    您希望为您的系统使用什么值?

    在选择 RC 滤波器电阻器尺寸时、您应该考虑 ADC 泄漏电流可能会引入误差、并且随着您增大滤波电阻器的尺寸、该误差会增大。

    您可以查看下面的常见问题解答、了解有关选择 RC 滤波器组件的一些注意事项的更多信息

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的评论。

    E2E 表示 ADC 泄漏电流和滤波器电阻相关。

    实际上 、误差在10kΩ Ω 时更大、而在1kΩ Ω 时更小。
    数据表中未列出 ADC 的泄漏电流、但它的泄漏电流是多少?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo Y、

    与1k Ω 电阻器相比、10k Ω 电阻器的误差更大、这是有道理的、因为使用10k Ω 电阻器时、误差幅度应~10倍。

    可根据 ADS1225数据表中的差分输入阻抗规格间接估算泄漏电流。

    在缓冲器关闭的情况下、该值为2Mohm (典型值)或~0.5uA。 在缓冲器打开的情况下、该值为1Gohm (典型值)或~1nA。

    布莱恩