This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:Swaroop AFE 输入终端

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135248/afe5832lp-swaroop-afe-input-termination

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:AFE5832TX7332

你好。

我们将 AFE5832与 TX7332搭配使用、这种设计在新设计中基本采用了您的 Swaroop 参考设计。

在参考原理图第4页(MED1426_REV1P0-SCH.pdf)中,AFE 输入端接电阻为200欧姆,而 TX7332的导通电阻为24欧姆(第12页, SBOS851_TX7332 -完整数据表)

我们的传感器通常处于1k - 5k Ω 阻抗范围内。 如何在 AFE I/P 上确定端接阻抗? 它是基于 TX7332、还是基于传感器和 TX7332的组合阻抗?

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    感谢您的查询。

    我把这条线分配给了 Shabbir、你很快就会听到他的声音。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    Swaroop 电路板中的200欧姆电阻器只是占位器。 从信号完整性的角度来看、该端接选项是可行的。 在 AFE 侧、没有约束。 理想情况下、没有端接最适合 SNR 性能、但没有 端接可能会导致信号完整性问题。 因此、客户可以根据电缆/传感器特性阻抗选择端接值。 在这种情况下、我看到传感器阻抗在1K-5k 欧姆范围内较高。 在这种情况下、我建议在不终止的情况下尝试系统性能。 如果没有很长的电缆将 TX7332连接到换能器、则信号完整性将是正常的。

    此致、

    Shabbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢 Shabbir!