This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B02-Q1:ADS131B02是否可以支持一个通道用于差分输入、一个通道用于单端输入

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135827/ads131b02-q1-whether-the-ads131b02-can-support-one-channel-for-differential-input-and-one-for-single-ended-input

器件型号:ADS131B02-Q1

您好专家、

您能否帮助我确认 ADS131B02是否支持一个通道用于差分输入、一个通道用于单端输入?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    感谢您的发帖。 是的、完全可以使用一个通道来测量差分输入信号、而使用另一个通道来测量单端输入信号。 每个输入引脚可驱动至低于 AGND 100mV 或300mV、具体取决于该通道的增益设置。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Ryan