This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:数据不精确阈值

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135682/ads1015-data-inaccuracy-threshold

器件型号:ADS1015

各位专家、您好!

我一直在使用 ADS1015进行一些测试、想知道在经过 VDD 的电压下、我应该开始看到模拟输入的数据不精确。 数据表规定、在建议的工作条件下、模拟输入的电压不应超过 VDD。 数据表还指出、最大额定值为 VDD +0.3V。 记住这一点、我已经测试了高达 VDD +0.3V 的电压、并且没有遇到数据不精确的情况。 我主要测试2.8V (3.2或3.6) V 的模拟输入、满量程范围为4.096V。 请提供任何资料。  

谢谢、  

Matt M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我不希望看到任何低于绝对最大额定值的数据不准确。 出现 VDD + 0.3V 规格的原因是内部二极管结构。 请注意、如果您提供的模拟输入电平高于此规格、则可能会损坏器件。 最佳做法是确保输入信号电平处于适当的电平。

    唯一可能导致某些误差的因素是满量程范围(FSR)设置。 如果选择的范围不正确、您将看到 ADC 的饱和速度比预期的快或晚(取决于输入信号电平和 FSR)。  

    此致、
    Aaron Estrada