This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:ADS8686S

Guru**** 2533510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135874/ads8686s-ads8686s

器件型号:ADS8686S

你好  

我需要有关双极输入 ADC 定位的帮助、例如那些类似或的 ADC

等效于 AD7616、AD7617

也许您可以将此视为建议。

在该 P/N ADS8686S 上查找上述 I cam 的等效值

这列在"Precision ADC"下。

当我寻找双极输入时、大多数是单极输入。

参数表没有输入范围列;

至少我找不到一 个、例如-10V 至+10V 输入、12至16位、12通道或更多。

如果可以将参数表配置为包含此功能、则可以使用该功能  

更容易找到

非常感谢、致以诚挚的问候

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varan:

    当您转到参数表时、有子"选项"包括最大/最小输入电压范围。  我认为 您的观点是、它不是作为单个+/-输入电压范围列出的、但具有相同的基本功能:

    我希望这能帮助您缩小器件选择范围、并将您的意见转发给我们的网络设计团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    感谢您的快速回复。

    是的、这确实有助于缩小表格的范围

    再次感谢。

    还有另一个问题,似乎是全球性的;

    IC 的严重短缺、包括 TI 的众多产品

    最受欢迎的运算放大器在很长的时间内处于短电源状态。

    在这里、我还想购买一些 ADC

    zilch Inventory 不仅适用于 TI store、还适用于

    DigiKey、Mouser、element14等等...

    想知道这可以持续多长时间?

    瓦伦