This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:AFE58JD48V

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5828, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135098/afe58jd48-afe58jd48v

器件型号:AFE58JD48
主题中讨论的其他器件:AFE5828

请问 为什么开盖后的晶体标识是5825而不是48、我没有它的标签、 是否有人曾堆过  AFE58JD48V 并查看 INSIGHT 标识?

谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:应春

    感谢您的参与。

    您能解释一下我在看什么图片吗? 我很抱歉、但我不能回答您的问题。 请详细说明。

    此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    图片显示了芯片打开后内部晶圆顶部的标识。

    器件型号为   AFE58JD48V、 但该标识显示 AFE5828。

    可以帮我解释一下这种情况吗?

    此致、

    刘英春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英春

    感谢您分享更多详细信息。

    您知道 AFE58JD48是一款多芯片模块(MCM)器件、具有前端或 VCA 裸片和2个 ADC 裸片。  

    VCA 裸片在 RX 产品系列中共享大量的 IP、基本上 VCA 器件对于两个器件来说大致相似/常见、因此它显示了 AFE5828。  

    我希望这澄清了你的问题。

    谢谢、此致、
    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您耐心地解决我的问题。

    您的回复确实对您有很大帮助。 再次感谢! 希望我们有更多的机会彼此沟通。

    谢谢、此致、

    应春。