This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5688:ESD 人体放电模型额定值数据

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135675/dac5688-esd-human-body-model-rating-data

器件型号:DAC5688

大家好、  

我正在寻找 DAC5688的 ESD 特性、但数据表中没有此数据。 是否可以提供此数据、然后更新此器件的数据表以相应地包含 ESD 额定值?  

谢谢、

Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    以下是我找到的 ESD 额定值:

    MM:200V

    HBM:3kV

    CDM:1500V

    我们将研究数据表更新