This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221:读取操作时的时钟周期

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018784/adc3221-clock-cycles-at-read-operation

器件型号:ADC3221

尊敬的专家:

我的客户正在确认 ADC3221EVM 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们正在确认 ADC3221EVM  

使用 ADC3000_GUI 读取 ADC3221EVM 的寄存器值。

当时、当我在 USB 输出信号的读取操作期间检查时钟(SCLK)时、它只有23个时钟、而不是数据表中描述的24个时钟。

23个时钟没有问题、还是23个时钟符合规格?
(寄存器写入操作期间有24个时钟)

您能看到随附的波形吗?

e2e.ti.com/.../ADC3221-register-writing-and-reading-waveform-.pptx

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我刚刚在 EVM 上确认、有23个时钟用于读取寄存器、24个时钟用于寄存器写入。 这与您上传的 PowerPoint 上指示的行为相匹配。 请参见下图。 在 SEN 的下降沿触发。

    读取(23个时钟):

    写入(24个时钟):

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢你的答复。

    我了解您的 EVM 具有相同的结果。  

    我将与客户分享您的意见。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    客户还有其他问题。

    请给出建议。

    --

    我了解您的 EVM 具有相同的行为。

    读取电阻器时、数据表是否显示为24位拼写错误?

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我正在与团队核实这一点、并将返回给您。 请等待我们的答复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们设计团队的响应表明操作应为24位。 我很快将在我们的实验中再次检查该问题。 我将向您提供最新信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    读取操作应为24位。 问题在于 GUI 本身只读回7个数据位。 这不 应影响 ADC 操作、因为对 ADC 的寄存器写入的格式正确。 这仅意味着从低级选项卡上的寄存器读回的数据将不正确。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢你的答复。

    我了解 GUI 有问题。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我与客户分享了您的意见。

    他们希望改进 GUI、请与您的团队分享。

    如果您有计划、请告知。

    注释如下所示。

    --

    我们了解 GUI 方面存在问题、ADC 方面也没有问题。

    但是、在这种情况下、我认为 TI 最好修复 GUI。(修复软件的图像)

    为了评估 ADC3221的所有功能、最好使用能够正常工作的 GUI。

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我 会将此反馈传达给我们的团队。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    你有更新吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我尚未收到设计团队的回复。 但是、我想此 GUI 不会有更新。 我现在将关闭此主题、如果您的客户对 ADC3221EVM 有任何其他疑问、请 通过新主题发布、我们将乐意提供帮助。

    此致