This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84:低电平 I 和 Q 输入的输出端出现问题

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021356/dac34sh84-problem-at-output-with-low-level-i-and-q-inputs

器件型号:DAC34SH84
主题中讨论的其他器件: CDCE62005

你(们)好。

我们在内部设计的定制电路板中使用 DAC34sh84。 我们使用复数混频器从 I 和 Q 分量创建射频信号。

我 在尝试发送小信号值时尝试一些奇怪的行为。

正如我说过的,我将 I 和 Q 值发送到 DAB 接口,我启用了 x4插值,配置 NCO 并使用复数混频器在 IOUTA 中将信号设置为 RF = I*COS()-Q*sin ()。

当我发送一个0º 相位 I = 0010h 且 Q = 0000h 的小值时、我可以在频谱分析仪中看到-57dBm 的功率

当我发送 i = FFFFh 且 Q = 0010h 时、即相同的值、但通过90º、我可以在频谱分析仪中看到射频信号的功率为-62dBm。

我无法低估这种功率差异。 实际上、在第二种情况下、我们的系统是通过 FFFFh 而不是0000h 进行转换、因此我们应该期望功率略有增加、但绝不会降低。

我们在辅助功能中运行、因此 FFFFh 必须几乎为0至0000h。

我可以看到、这种行为的值大于此值、但随着值的增大、这种影响的重要性会降低。  

有线索吗?

在高级方面、谢谢您、

胡安。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    您的问题已得到确认、我们目前正在努力解决您的问题。

    此致、

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    您能否按照 GUI 的概述发送输入、数字、输出、高级和 CDCE62005控制页面的屏幕截图?  

    最棒的

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我不知道您所指的 GUI 是什么。 我们构建了定制板、并在其中使用了芯片 DAC34SH84。 我们通过 FPGA 的 SPI 接口配置芯片。

    最棒的  

    胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    回顾一下、您所经历的力量差异有多种可能。 为了缩小搜索范围、我将列出需要采取的措施、以帮助在实验室中进一步测试时检查是否存在类似的更改。

    •请详细说明在较高代码下测试功率差异、例如高于4096和8192的值。 请记录增加/减少代码时的性能详细信息、以便我们能够在需要时更好地提供帮助

    •请注意、DAC34SH84实现了分段式 DAC 方法、因此使用 了温度计和二进制加权电路的组合。 MSB 将由温度计编码电路实现表示、而 LSB 将进行二进制加权。 请在设计实现中参考此信息、以防它们影响 器件的性能。

    •降低 NCO 频率并检查这是否可以解决发现的电源问题。 请记录增加/减少代码时的性能详细信息、以便我们能够在需要时更好地提供帮助。

    最棒的

    开尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    关于 DAC 的实现(温度计和二进制加权电路)、我知道这对我来说是透明的、在数据表中没有关于这一点的信息。

    关于4096和8192以上的代码、我使用整个范围、对于4096以上的值、我看不到(或者我看不到、可能效果太小)这种效果在我的频谱分析仪中。  

    关于降低 NCO 频率、我将进行此测试、并向您提供更多信息。

    谢谢、

    胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    我已附加链接" DAC 架构 "、该链接将进一步详细介绍可在我们的产品中实现的各种可能的 DAC 架构。

    最棒的

    开尔文