This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:无法更改范围选择寄存器

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, ADS8699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021244/ads8681-cannot-change-range-select-register

器件型号:ADS8681
主题中讨论的其他器件: ADS8699

您好!

客户无法更改范围选择寄存器。 下面是详细信息。

我尝试更改 ADS8681IPW 的范围选择寄存器、但它绝不会更改默认范围。 我尝试将范围设置为1.25 * Vref、但范围从不会从+/- 3 * Vref (默认值)变化。 我要发送的命令为0b11011000001010000000000000001011。 数据表第42页上的信息有冲突、它说寄存器地址的 LSB 被忽略、但在脚注中、它说在 MSB 位置添加一个0b 来获得9位地址。 那么、我是否在8位地址的 LSB 或 MSB 处添加一个零、以使其成为9位地址? 我是否正在发送正确的命令来更改范围选择寄存器? 我在数据表中附上差异图像(请参阅带下划线的部分与盒装部分)

提前感谢您。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是我提出的问题。 我用这些地址找出了问题。 我只需要稍微慢一点的读数哈哈。 但是、我仍然无法更新范围选择寄存器。 我还想知道我是否正在发送正确的代码来将范围选择寄存器更改为1.25*Vref。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:Edward、

    我对答复迟了表示歉意。 您的命令不正确。

    要将8位实数寄存器地址放入9位地址、应在9位地址的 MSB 中添加"0"。 正确的命令是 0b1101100_0_00010100_000000001011。  

     "寄存器地址的 LSB 被忽略"意味  着0b1101100_0_00010100_0000000000001011的命令被 ADC 视为0b1101100_0_00010101_0000000000001011的命令、用于在 RANGE_SEL_REG 寄存器中选择1.25xVref 范围。

    请参阅第42页的表7-5下的命令示例。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 我也没有运气尝试过这一命令。 在将 IC 安装到 PCB 上之前、可能是因为 IC 损坏或浸湿。 烘烤器件需要哪些迹象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Edward:

    您可以检查的信号很少。

    默认情况  下、器件上电后启用干扰电压基准、因此您可以检查 REFIO 和 REFCAP 引脚上的电压是否约为4.096V。  

    2.向 CONVST/CS 发送高电平脉冲以启动转换、然后您可以检查作为 ADC 输出的 RVS 信号。 检查查询 中的时序和说明:ADS8699:在/RST 从 L 转换到 H 后、RVS 引脚电平不会从低电平变为高电平。 确保在您的处理器上配置了 SPI 模式0 (默认模式 CPHA=0、CPOL=0)。 ADS8699是 ADS8681的18位版本。

    请注意、在器件上电后以及进行任何实验或转换之前、向/RST 发送复位信号是一个好做法。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Edward:

    我30天内没有收到更多信息、此主题将关闭。 如果仍有问题,您可以启动新的帖子。

    此致、

    戴尔