This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC81404EVM/BP-DAC61402EVM GUI 运行时错误

Guru**** 2510775 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, DAC81404EVM, DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015397/bp-dac81404evm-bp-dac61402evm-gui-runtime-error

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHDAC81404EVMDAC81404

我遵循 BP-DAC81404EVM 、BP-DAC61402EVM 的用户指南。

 在2.1.1软件安装中,

EVM 软件与 MicrosoftRegisteredWindowsRegistered7、8和10操作系统兼容。 。
软件位于 GUI Composer 库中。 在中搜索 BP-DAC81404EVM 或 BP-DAC61402EVM
GUI Composer 库。 使用向下箭头符号下载软件。 有两个
下载:BP-DAC81404EVM 或 BP-DAC61402EVM GUI 和相应的 GUI Composer Runtime。
既可以下载这两个文件、也可以只下载 EVM GUI;可以通过下载运行时文件
EVM GUI。 该软件也可以在线运行;但是、只有在固件和之后才能运行
驱动程序已升级。 将软件下载到 PC 后、导航到下载文件夹、和
运行 BP-DAC81404EVM 或 BP-DAC61402EVM 软件可执行文件...

我的问题是我已经为 EVM 板下载了 GUI 运行时。 但是、当我运行它时、它会显示错误、如下所示:

 

有人曾遇到过这种情况? 有什么解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否首先安装了 EVM GUI? 在安装过程中、它将下载的运行时间。

    哪种操作系统?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM GUI 的左下角、出现错误消息:TICloudAgent 配置错误:云代理不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享 EVM GUI 开始页面的图片?

    您是否根据用户指南安装了 TI Cloud Agent?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 EXP432E401Y 插入计算机 USB 板后、可以看到添加了2个 COM 端口。 但是、EVM GUI 无法检测到它们。

    是的、我的 TI 云代理可以在 C:\Users\hedj\TICloudAgent 中找到

    EVM GUI 开始视图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两 个问题:  

    为了使 EVM GUI 正常工作、它是否与云中的任何 TI 服务器进行通信? 如果是、它使用什么 TCP 端口? 我在公司网络中进行了实验、只允许通过某些特定端口进行网络连接。

    我可以检查任何日志文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保安装具有管理员权限的整个软件包。  

    另外、请在 WIN 10中发布 Device Manager 的屏幕截图以查看 USB 端口

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试使用 admin right 运行 GUI、但没有帮助、同样的错误。

    如果我想用管理员权限重新安装所有内容、我是否需要卸载它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是 GUI、请使用管理员权限进行安装。 首先卸载所有内容。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我应该卸载3个软件包:EVM GUI、gcruntime.v8和 TI 代理客户端

    并逐一重新安装它们

    是否有首选订单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先下载 EVM GUI 并进行安装。 在 GUI 安装过程中、将自动缩短运行时间。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 TI 云代理安装、请参阅以下链接

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ti_cloud_agent.html

    请注意、您遇到的误差非常常见、

    在 Windows 系统上、必须在安装过程中启用短文件名生成。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我尝试了 Linux。 进一步说明:所有软件组件似乎都运行良好。 现在、我使用网页进行连接。

    但是、当我尝试连接器件时、出现以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有在 Linux 环境中测试此 GUI。 您能否坚持使用 Windows 进行调试?

    对于我先前共享的调试步骤、GUI 安装发生了什么情况? 是否正确安装了 TI Cloud Agent?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改为运行 win10的另一台计算机。 我设法使用 UniFlash 来升级 EXP432板的固件 acctrl.0.3.0.3b。

    但 EVN GUI 应用仍然无法连接到电路板:控制器未响应、尽管我可以在器件列表中看到两个 ACCtrl 端口。

    如手册所述、我将 USB 端口更改为 U7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从下载文件夹中的以下位置更新固件。

    有关更多详细信息、请参阅随附的文档 infoe2e.ti.com/.../BP_2D00_DAC81404EVM_5F00_Debug_5F00_Procedure.docx

    固件 bin 文件位于 解压缩文件 INSTALL_IMAGE_BP-DAC81404EVM\BP-DAC81404EVM\APP\firmware\acctrl.bin 后、将\BP-DAC81404EVM_1.0.0安装程序_win\INSTALL_IMAGE_BP-DAC81404EVM.zip。

    按照以下分步过程升级固件并成功安装设备驱动程序:

    • 移除模拟 EVM 控制器上的跳线 JP6

             将跳线安装在5V-OTG 上。 将跳线保留在5V-XDS 上

    • 将 USB 电缆连接到电路板 XDS110侧的端口
    • 将 USB 电缆连接到 PC 并打开 Uni Flash。 单击 Detect Device (检测设备)部分中的 Start Now (立即开始)
    • 如果首次在 PC 上安装 GUI Composer 框架、则必须安装浏览器扩展和 TI Cloud Agent。
    • 将 USB 电缆连接到端口 U7。 U7位于板上的 RJ-45连接器附近

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换过 OCFS2后、现在我又进一步了一步、EVM GUI 现在不显示连接错误、而是"正在等待数据..." 永远。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否从我共享的位置刷写了固件?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最新固件版本为  acctrl.0.3.0.3b。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安装包中有两个固件。 请 从位置刷写名为 acctrl.bin 的文件

    BP-DAC81404EVM_1.0.0_installer_win\install_image_BP-DAC81404EVM\BP-DAC81404EVM\app\firmware

    我相信你可能已经从这个中闪过了

    \Downloads\BP-DAC81404EVM_1.0.0_installer_win\install_image_BP-DAC81404EVM\BP-DAC81404EVM\firmware。

    两者都不同。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否再次确认:如果我看到"Hardware Connected"、这意味着一切现在都正常。 此外、默认情况下 COM 端口波特率为9600。

    对吧?

    感谢您在过去几天内及时回复。  

    一个小建议:需要更新用户手册、以包括有关过程的 Word 文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然有问题。 我无法使其与公司计算机配合使用。 我怀疑这可能是由于一些反病毒应用程序在后台运行、这会影响 EVM GUI 中的串行端口检测。  

    当我插入电路板时、我可以看到添加了2个串行端口;但 EVM 应用无法找到它们。

    另一个问题:如果我运行独立的 EVM GUI 而不是 Web UI、是否需要 TICloudAgent?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于上一个问题、如果您看到硬件已连接、并且您可以设置默认波特率、则 GUI 工作正常。 需要 TIC扩音器 代理。正确安装也需要管理员权限,这是公司计算机 无法正常工作的原因。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、GUI 将启动 TICloudAgent、我不需要手动运行它、它是否正确?

    我想知道您为什么会使它变得如此复杂、需要3个软件组件才能运行。

    如何通过串行端口从 GUI 控制电路板? 命令是否为文本格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有关如何使用 GUI 的"基本配置"页面的更多详细指南吗?

    我使用万用表来测量点 TP2、4、5和6的电压、读数为0。 EVM 板中的所有跳线均处于默认位置。

    抱歉、我不是一个硬件人员、而是想学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件由我们的后端团队编写、我们使用 API 和 GUI 块来构建 GUI。 因此、我对软件方面的数据处理没有太多的了解。 TICloudAgent 将由 GUI 自动启动。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请执行以下寄存器写入操作。

    转至 GUI 中的"Register"页面并执行这些步骤。

    1. 在 SPIC2000中写入0x0004 (地址0x03)
    2. 在 GENCONFIG 中写入0x0000 (地址0x04)
    3. 在 DACPWDWN (地址0x09)中写入0x0000

    之后、通过检查测试点 TP11处的电压、确保器件的内部基准打开。 您应该得到2.5V。

    转至 Basic configuration (基本配置)选项卡并执行以下操作。

    • 在数据中输入32768值
    • 选择输出范围作为输出= 0至5V

    对标记为 DAC B、DAC C 的其余 DAC 通道执行上述步骤。请注意、在此 EVM 中、通道 D 用于我们的内部评估、因此请勿使用该通道。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转 至基本配置页面后、GENCONFIG 将自身重置为0x4000。

    对于参考模式、我在图片中看到 EXT。 是手动设置还是自动设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手册第一页中显示的跳线19默认位置是1-2、不是吗?

    但是、如表6中所述、它应该是2-3、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不提供外部电源、则应为2-3。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有跳线应按照表6的默认位置进行。

    如果 EVM 有任何更改、请恢复到与表6默认位置相同的位置。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有2个以上引脚的跳线、没有引脚编号。 如何判断哪一项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    跳线的引脚1上始终有标记。 我在下图中强调了这一点。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在杀我.. 现在、我还有另一个问题。 今天、当我 将 具有 U7的 EVM 板连接到计算机时、从未出现过2个串行端口。

    XSD110侧的 USB 端口仍然正常。 UniFlash 能够检测到它并将固件刷写到其中。

    如何判断 EVM 板是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 GUI 与 EVM 连接、则 GUI 左下角将显示为"Hardware Connected"

    您是否看到了相同的情况?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、未显示"已连接硬件"。

    如果未显示串行端口、则 GUI 无法连接到电路板。 这是常识、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、以前它显示的是正确的?

    是否可以转到“选项”-->“串行端口”并选择下一个可用端口?

    您的 PC 中有什么变化? 您可以尝试另一个吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在“Options (选项)”中,没有显示串行端口。 我已经尝试过几台计算机。

    是否有任何方法来检查电路板是否损坏? 如果是、我不介意再购买一个。  

    此外、您是否还有关于如何通过 SPI 接口直接对电路板进行编程的信息?  

    我想做些类似的事情(DAC81404EVM:一个 DAC 通道的奇怪行为-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛)、我只需要控制2个通道、因此我可以忽略通道4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akhilesh 现在正在研究这个问题、明天他会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力。  

    我在 这篇文章中还报告了一些新问题(寻找采样率大于1M 的 DAC 芯片-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛)。 请看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望使用哪种控制器进行直接 SPI 连接?

    所有 SPI 接口线路都作为 EVM 上的测试点提供、您可以在此点按这些信号并连接到您的控制器。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我想使用 Arduino 板来测试 EVM 板、因为它的速度要快得多。

    与此帖子类似(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980539/dac81404evm-weird-behavior-of-one-dac-channel/3622544#3622544)。 在此帖子中、我无法发布任何回复或评论。 如何引起文章作者 Parswa 的注意? 如果我能从他那里获得接线信息、我将节省很多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否与您澄清 SPI 接口引脚? 我在 板上看不到芯片选择(CS)引脚。

    有 SDO、SDIN 和 SCLK、我将它们称为 MOSI、MISO 和时钟。

    还有 SYNCZ、RSTZ、CLRZ 和 LTACZ? 哪一个用作 CS、SYNCZ? 此外、其余引脚的作用是什么?  

    除了 SPI 连接、我还需要连接5V 和3.3V 引脚。 正确吗? 这就是我需要的所有连接、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,新加坡有没有技术支持我可以求助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CS、您可以使用 SYNCz 连接 Arduino。

    RESETz 和 CLRz 您可以永久连接到逻辑高电平。 您需要在 EVM 和 Arduino 板之间建立公共接地连接。  

    DAC81404EVM 需要 DVDD (5V)、IOVDD (3.3V)、AVDD 和 AVSS。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我想使用81404为另一个芯片提供最大18V 的电压、我应该将 AVDD 连接到稳定的18V 电源。  

    我要将 AVSS 连接到提供的芯片电源引脚。  正确吗?

    数字和模拟地怎么样? 它们应该联系在一起、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想从 DAC81404生成0至18V、请使用20V 作为 DAC AVDD、AVSS = 0V

    数字接地和模拟接地应连接在一起。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将代码、基本 DAC81404库上传到 GitHub。 您可以随时使用它并通知我任何错误。 它处于非常早期的开发阶段、我只将其用于我需要的几个特定用途。 如有疑问、也可以随时与我联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 GitHub 中发布代码。 可能有些 e2e 用户会发现它很有用。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在其 SPI 接口中、我想 SYNC 引脚用于芯片选择(CS):低电平可供选择。 如何连接 引脚 RST、CLR 和 LDAC?

    在 EVM 板上、 IOVDD 和 DVDD 的引脚在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 EVM 中、IOVDD 由两个选项提供。 直接通过 EVM 接口(MSP 板)或外部 IOVDD。 连接器 J2提供外部 IOVDD。

    IOVdd 可由跳线 J19选择。  DVDD 通过连接器 J17引脚1。

    如果您不使用 RSTz 和 CLRz、则应将其拉高至 IOVDD。 LDACz 应被拉低。

    此致、

    AK