This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84EVM:J10/J11 CDCE62005 LVDS 时钟输出错误

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC34H84, DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020435/dac34h84evm-j10-j11-cdce62005-lvds-clock-output-error

器件型号:DAC34H84EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE62005DAC34H84DAC34SH84

尊敬的团队:

我的客户正在使用 DAC348x EVM 软件 GUI 评估 DAC34H84EVM。 他们希望将 DAC34H84EVM 的 J10/J11引脚(即 CDCE62005的 U4P/U4N 引脚)的 LVDS 时钟输出设置为207.36MHz。 DAC34H84EVM 具有输入到 CDCE62005的 SEC REF+引脚中的19.2MHz TCXO。
它们将 GUI 设置为已连接、但从 DAC34H84EVM 的 J10/J11引脚获得了211.29MHz LVDC 时钟输出。
您能否向他们建议如何设置 GUI、以便从 DAC34H84EVM 的 J10/J11引脚获取正确的207.36MHz LVDC 时钟输出?

CDCE 输出设置、Y4 FPGACLK2是 DAC34H84EVM 的 J10/J11引脚的设置。

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    请建议客户切换"唤醒"按钮。 这将校准 CDCE62005的 VCO 调优。

    还请客户发送配置文件。 我们可能需要时钟团队来支持此配置。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    客户尝试在设置时或加载配置文件后切换"唤醒"按钮、但这种现象没有得到改善。

    请查看客户提供的附加配置文件。
     - DAC_config_CDC.txt : 仅适用于 CDCE62005器件的配置文件
     - DAC_config_full.txt : 配置文件,包括 DAC34H84器件

    他们发现问题。 当它们将 DAC 寄存器"x02"置位时、DAC32H84器件设置成为默认值、尽管 CDCE62005器件设置保留为配置文件。
    当他们在加载"DAC_CONFIG_FUL.txt"后读取寄存器值时、该值会变为以下不同值:
      DAC_config_full_Read_after_Load.txt

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_config_5F00_CDC.txt

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_config_5F00_full.txt

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_config_5F00_full_5F00_Read_5F00_after_5F00_Load.txt

    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    也请咨询时钟团队。 他们最好回答 CDCE62005问题。 谢谢你。

    作为参考、您可以要求客户参考 CDCE62005的带有片上 PLL 设置的示例 DAC34SH84配置。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC348x\EVM Configuration File Released\DAC34SH84\Example CDCE62005 PLL Configuration

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希-圣、

    0x02寄存器有4线 SPI 设置。 它们可能设置了错误的值、因此无法正确回读。 请让客户尝试上面列出的文件、以便在修改中具有参考点。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    在与时钟团队讨论时、CDCE62005 LVDS 输出错误得到了解决、如下所示:

    CDCE62005:DAC34H84EVM J10/J11 LVDS 时钟输出误差(2)

    剩下的问题是、
    (三
    他们发现问题。 当串行接口4位接口被启用时、当它们将 DAC 寄存器"x02"置位时、DAC32H84器件设置成为缺省值、尽管 CDCE62005器件设置被保留为配置文件。
    当他们在加载"DAC_CONFIG_FUL.txt"后读取寄存器值时、该值会变为以下不同值:
      DAC_config_full_Read_after_Load.txt

    e2e.ti.com/.../6201.DAC_5F00_config_5F00_full_5F00_Read_5F00_after_5F00_Load.txt

    (三

    您是否了解此问题的原因?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San

    请将 DAC34SH84编程为3线制模式(在寄存器0x02中)。 这就是在 GUI 中完成示例配置文件的方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    感谢您的支持。 通过 设置3线模式、客户能够解决无法从 GUI 读取寄存器信息的问题。

    此致、

    Koshi Ninomiya