This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1EVM:GUI 中存在错误-不支持器件(7701)

Guru**** 2750995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1EVM, ADS131B04-Q1, ADS131M04, ADS131M04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023170/ads131b04-q1evm-error-in-gui---device-not-supported-70001

器件型号:ADS131B04-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131B04-Q1ADS131M04ADS131M04EVM

您好、TI 专家、

我的客户现在测试了 ADS131B04-Q1EVM 的新产品。

但在将 EVM 连接到 PC 时、他们遇到错误消息。

我还找到了下面的线程,但我找不到解决方案;

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011400/ads131b04-q1evm-device-not-supported---error

您能建议我解决这个问题吗?

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们基本上同时收到 了路易汉的同一个问题、并将他的线程合并到了这个线程中。  我们了解 ADS131B04的情况、并正在研究如何对其进行最佳补救。  该错误是 EVM 子板上的 EEPROM 编程错误造成的。  

    我将联系客户经理中的一些团队成员、他们将帮助确定适当的前进道路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的支持。

    是的、Louis 和我在同一个团队工作、也许我们忘记了立即分享这个问题。

    请告诉我是否有关于此问题的任何更新。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您提请我们注意此问题。 请从   ADS131M04EVM 产品页面下载并安装 ADS131M04EVM GUI。 遗憾的是、由于 ADS131B04-Q1和 ADS131M04器件之间的相似性、CM 对 EEPROM 编程方式进行了混搭。 目前、您应该能够改用 ADS131M04EVM GUI、因为两个器件的数字接口是相同的。 您的 EVM 仍安装了 ADS131B04-Q1器件(U2);因此、模拟性能仍将如预期的那样。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我们将尽快解决。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    我已将您的建议发送给我的客户。

    如果我有另一个问题、我将回复此主题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户使用您提到的程序确认了 EVM 的运行。

    感谢您的支持。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase、感谢你的更新。

    此致、

    Ryan