This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:I3C 的50ns 尖峰滤波器

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019614/ads7138-50ns-spike-filter-for-i3c

器件型号:ADS7138

ADS7138在 SCL 和 SDA 线路上都有50ns 尖峰滤波器吗? 这将影响我们可以使用的 I3C 混合模式。 我在数据表中找不到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    ADS7138在 SDA 和 SCL 上都有50ns 毛刺脉冲滤波器。 当您在器件上启用高速模式时、将使用50ns 滤波器。  

    由于 ADS7138是一款 I2C ADC、因此它在默认情况下处于标准模式、即100kHz。 此模式下不使用50ns 滤波器。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复。

    我从数据表中看到、它在接收到一个停止条件后退出"高速模式"。 那么、这是否会在每次未与之通信时禁用50ns 尖峰滤波器?

    如果是、这将限制我们使用总线上此器件的 i3c 的 Mixed_slow 模式、以防止它看到 I3C 高速模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当您说它处于标准模式时、它不会被使用、而是用于高速模式。

    这包括快速模式吗?

    我注意到、根据 i2c 规范、 对于快速模式、这应该是存在的。 因此、如果它符合 I2C 规范、它应该仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我想在对 ADS7138中的 I2C 实现进行更仔细的审查后澄清我之前的意见。

    SCL 和 SDA 线路具有一个50ns 毛刺脉冲滤波器、此滤波器在缺省情况下被启用。  

    当高速模式被启用时、器件切换到在 SDA 和 SCL 线路上使用一个10ns 毛刺脉冲滤波器。

    此致、

    Rahul