主题中讨论的其他器件: ADS1298
我对使用 ADS1294时的 SPI SCLK 有疑问。
数据表上的 SCLK 周期为66.6ns (最大15MHz)、但如果它实际工作、在1MHz 至5MHz 范围内是正常的、但会发生6MHz 范围内的数据损坏(使用 DVD 1.8V)。
在 PCB 上、主器件直接连接到33欧姆的串联电阻。
分辨率为24位、采样率为250SPS。
我们想问的是、最大可用频率是否会根据分辨率和采样率而变化。
2.请检查在分辨率为24位、采样率为250SPS 时是否正确使用至少61kHz 的频率。
3.我想知道数据表的 Tsclk 是根据什么标准测量的。
谢谢你。