This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:与 Linux 系统通信

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264, DDC264EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020820/ddc264evm-communication-with-linux-system

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件:DDC264

大家好、我们最近购买了评估板、它运行良好。 我们想知道是否有低级库可用于使用 Linux 系统访问 FGPA。 我们不需要 GUI 等、只需进行测量即可。  

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    遗憾的是、我们没有任何 Linux 驱动程序可连接到 DDC264 EVM 上的 FPGA。 感谢您对该器件的关注、并很高兴听到它能为您带来良好的效果。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 TC 的欢迎和快速回复! 您能否告知我与 FGPA 的通信是如何发生的? 如中所示,协议是什么? 查看过去几篇文章、了解与 DDC264EVM 类似的自定义通信请求、我收到了有关使用打包的 DLL 代码的文档。 是否可以共享用于从 FPGA 读取/写入的低级协议?

    无论如何,我们最终都希望将 DDC264芯片与我们的其余设置集成在一起。 我们是否有人可以与之合作?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们将与您联系以进行进一步讨论。 谢谢。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待很快收到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    当我们等待听到有关这个特定问题的反馈时、我们是否可以与 TI 的某个人联系、我们可以与他人就可集成电流输入 ADC 的解决方案进行聊天。 如果使用 DDC264太困难、我们很乐意探索其他解决方案。  

    再次感谢您迄今提供的帮助。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉耽误你的回答。 我已通过电子邮件与您联系。  

    编辑:电子邮件地址被拒绝且无法送达。 您能否提供一封我可以联系您的电子邮件? 您可以将详细信息发送至 ads129x-support@list.ti.com

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们收到了有关此 E2E 帖子的电子邮件、但我们仍在向您发送电子邮件时遇到问题。 请参阅下面的错误消息。 您能否提供我们可以尝试的另一个电子邮件地址?

    您的邮件未发送、因为收件人的电子邮件提供商拒绝了它。

    谢谢

    -TC