This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400-SP:器件未通电时的最大输入模拟电压

Guru**** 2515525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022760/ads5400-sp-max-input-analog-voltage-when-device-is-unpowered

器件型号:ADS5400-SP

当器件断电时、模拟输入的最大电压是多少、以便不会对其施加应力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dalia:

    我将需要为您进行检查。 请给我几天时间来收集这些信息。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dalia:

    很抱歉耽误你的时间。

    我们建议施加的信号不要高于 ESD 二极管阈值、以便在 ADC 未通电时将其导通。

    建议使用0.6V 或更低电压。

    此致、

    Rob