This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299中的导联脱落电流源

Guru**** 2547360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023399/ads1299-lead-off-current-sources-in-ads1299

器件型号:ADS1299

您好!

我们有基于 ADS1299的定制板。 我们需要测量患者身体的阻抗。 为此、我们将使用 ADS1299的交流导联脱落检测功能。  

如数据表所示、交流导联脱落电流源精度 为±20%。 因此、我们实现了一个逻辑来校准通道1上的电流源、以获得更好的精度。

我们有一些与交流导联脱落检测相关的问题-

ADS1299是否在每个通道上都提供电流源? (8个电流源)

2.我们是否需要在每个通道上执行电流源校准以获得更好的精度?  

谢谢你。

此致、

Nikint

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikint、

    感谢您发帖。 请查看我的以下评论以了解您的问题。

    1、是的、每个输入通道(INxP 和 INxN)都有其电流源。

    2.数据表中没有通道间导联脱落电流匹配规格。 直流/交流导联脱落电路的主要用途是检测导联导联打开或关闭情况、而不是用于准确测量患者的身体阻抗。 如果您需要更高的精度、在每个通道上执行电流源校准是一个加分项。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您提供相关信息。 我们将尝试对所有通道实施校准逻辑。

    此致、

    Nikint