This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:为该产品指定的固件中缺少包含文件。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023211/ads131e08evm-pdk-include-files-are-missing-in-the-firmware-specified-for-this-product

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS131E08

您好!

*目标:
我正在尝试使用(www.ti.com/.../ADS131E08EVM-PDK)中指定的软件 来创建 API 并通过 SPI 命令控制 ADS131e08vm-PDK。

*问题:
在 ADS131e08vm-PDK 固件中、一些标头包含常量定义和所有 API 函数中使用的函数定义(名称:DC_CONTROL)。
在这里、我列出了我认为缺少的所有头文件、包括在上面指定的文件中:

**文件 ads131E08evm_files.c
acquire.h
mmb0.h
utilfiles.h
mmb0i2c.h
mmb0eeprom.h
mmb0clk.h
csl_gpio.h

**文件 ads131E08evm_files.h
estyx.h

**文件 t131E08_fn.h
tidc_api.h
csl_gpio.h
csl_dma.h
csl_mcbsp.h

希望您能帮我解决这个问题。 谢谢!

此致、

Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    我理解您正在尝试做什么、但遗憾的是、我们的团队无法支持此请求。 我们的 EVM 硬件和软件仅按原样提供。 我们无法使用 EVM 固件源代码支持进一步的软件开发。

    感谢您关注 ADS131E08的使用。 如果您对数字接口有任何具体问题、我们一定可以帮助您解决。

    此致、

    Ryan