This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1EVM:解码 bin 文件?

Guru**** 1751730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023388/ads131b04-q1evm-decode-bin-file

器件型号:ADS131B04-Q1EVM

 我使用什么来解码实用程序生成的.bin 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    您是否会确认您想要实现的目标?  我们在 FPGA 中使用的.bin 文件不能用作 ADS131B04的通用 FPGA 代码示例、因为我们的 EVM 平台在 FPGA 中实现了通用模式发生器、这会产生大量额外的开销、设置 和可配置性与直接编码模式、以便与 ADS131B04通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Collin。 我相信 Dean 所指的是用于保存原始 ADC 数据的 bin 文件、如下所示(Dean -请确认这是您的意思)。

    我相信您可以使用 的一个选项是"HexEditor"插件、适用于 Notepad++。 老实说、我发现这很难使用、我还不相信如何解析和显示来自 PHI 控制器板的数据。

    我认为、更直接、更简单的方法是右键单击显示上次捕获的 ADC 通道数据的图解、然后选择:

    1. 导出->将数据导出到剪贴板。 数据可以直接粘贴到 Excel 或其他程序中。
    2. 导出->将数据导出到 Excel。 数据直接导出到新的 Excel 文件中。

    此致、

    Ryan