This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:无法从 Delta Sigma GUI 中的 EVM 板读取数据

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021329/ads124s08evm-unable-to-read-data-from-evm-board-in-delta-sigma-gui

器件型号:ADS124S08EVM

您好!

我已将 EVM 配置为2线 RTD 配置。 我在 J7引脚1和4之间连接了一个1k Ω 电阻器。 我正在尝试从 Delta Sigma GUI 获取数据。 即使检测到硬件、我也无法读取数据。

我的配置如图所示。 当我单击"收集数据"时、我会在状态栏中看到一条消息"写入失败"、并且不会显示任何数据。 请帮您解决问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajaram、

    欢迎来到 E2E 论坛!  我不能完全确定通信发生了什么情况。  我过去看到过 ESD 事件通过处理外部器件并将其连接到 EVM 来破坏 USB 通信的问题。  在这种情况下、您可以尝试拔下并重新插入 USB 电缆以重新建立通信。

    但是、您确实有一些配置问题。  基准电阻为1k、您的电阻为1k、因此您将始终看到满量程读数。  第二个问题是您应用增益、这只会使这种情况更糟。  我建议使用100欧姆电阻器、因为 EVM 是为 PT100传感器而设计的、而不是 PT1000。

    为了使 IDAC 流动激励电流、即使内部基准未用作 ADC 基准、也必须将其打开。  IDAC 需要一个已知的基准值、并被修整为已知的基准、即内部基准。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob。 我的问题已解决。 此外、我们还需要为数据收集提供更小的样本数、因为默认值太大、数据采集需要更长的时间。