This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:使用 LMK04832同步两个 ADS42LB69 (4个 ADC)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019852/ads42lb69-using-lmk04832-to-synchronise-two-ads42lb69-4-adcs

器件型号:ADS42LB69
主题中讨论的其他器件: LMK04832

在我们的设计中、我们使用两个 ADC 数 (ADS42LB69)、时钟将从时钟分配 IC LMK04832馈送至这些 ADC。 具有 SYNC/SYSREF_REQ 信号的 LMC04832 IC。 如何将此信号连接到 ADC 请提供建议。

参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudipto、

    我将遵循随附的原理图中所示的示例。 使用显示为连接 到 LMK 器 件的 DCLKout2_3引脚的电路、您可以选择驱动 ADC 输入时钟并以 LVPECL 或 LVDS 的方式进行同步。 它还允许进行大量调整以满足同步输入设置和保持时间要求。 复制此电路以驱动您的两个 ADC。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J20_5F00_ADS54J40_5F00_ADS54J42_5F00_ADS54J60_5F00_ADS54J69_2D00_SCH_5F00_E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    问题是 ADC 芯片的时钟是从 LMK 器件的不同输出端口生成还是从单输出生成。 类似地、ADC 芯片的 SYNC 将由 LMK 器件的不同输出或单输出生成。

    此外、我还了解 ADC 芯片中的时钟分频器用于同步以使其正常工作。 除以1不会产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudipto、

    是的、使用 LMK 的不同输出、因此只有一个输出连接到 ADC 的一个输入。 根据设计、LMK 的所有输出将具有相同的延迟。  

    如果不使用内部时钟分频器(1分频模式)、同步输出的唯一方法是通过从 LMK 器件路由相同长度的时钟来提供具有相同延迟量的时钟。   

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    用于连接的 PFA 方案。 请告诉我您的 feedback.e2e.ti.com/.../LMK_5F00_ADC.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudipto、

    方框图看起来不错。  

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim