This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:数据转换器论坛

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022559/ads1278-data-converters-forum

器件型号:ADS1278

大家好、

我对 ads1278 24位 sigma-delta ADC 转换器有疑问。

我在电气原理图中犯了一个错误、即我反转了 所有八个通道的差分输入、如所附的图中仅显示了一个通道的差分输入。

我已经制作了 PCB。 在这种情况 下、ADC 的工作方式可能相同、但我应该以相反的方式解释数据。

您能告诉我是否存在任何问题、或者我应该更改原理图、然后更改布局并制作新的 PCB 吗?

提前感谢您。

此致、

Piero Cambriani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、皮埃罗、

    这没有问题。 正如您提到的、信号将与您最初的预期信号进行反相。 无需更改电路板。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zak、

    感谢您的快速回复。

    谢谢、

    皮埃罗