This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8325:模拟输入引脚上的电压被挂起

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022654/ads8325-voltage-on-analogue-input-pin-suspended

器件型号:ADS8325

大家好、

我的客户在他们的项目中使用 ADS8325、他们遇到了以下问题、您能不能提供一些意见?

  移除正向放大 器后、IN+引脚悬空、IN 引脚接地、如果 CS 引脚开始芯片选择、则会在 IN+和 IN-之间产生大约0.9V 的电压。 当模拟输入引脚正常连接至采样电压时、它不会出现此问题。 他们猜这是重复的芯片和芯片选择、而 Csample"开始采样比较、从而产生这种挂起电压、这可以通过添加正向 放大器或通过一个电阻器下拉 IN+来避免。 两个不同设计的电路板目前都存在此问题、他们想问这是否正常? 还是可以解决它?

感谢你的帮助。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、  

    如果被暂停、表示没有连接任何内容、则输入为悬空、这是正常现象。  

    如果没有输入信号驱动输入、则应忽略转换数据。 测量值不一致、可能是残余电压、可能接近接地、应简单地将其抛出。  

    此致

    Cynthia