This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7844:最大源阻抗

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022747/ads7844-maximum-source-impedance

器件型号:ADS7844

大家好、

我的客户希望使用 ADS7844、并想知道是否存在最大源阻抗。 我们是否具有 ADS7844的最大源阻抗规格?

我在另一个 E2E 论坛帖子中发现了类似的问题、但它引用的链接-复制如下-已失效。

https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/int-precision_data_converters/f/75/t/36739.aspx#128302

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    较高的源阻抗 会产生一些影响。  首先、它将产生噪声、根据集成的噪声带宽、这些噪声可能在 ADC 本底噪声上占主导地位。  其次、较高的阻抗将开始困难、然后最终无法在采集期间将内部 CDAC 采样电容器充电至适当的电平。  由于流入输入的泄漏电流、采样电容器的瞬态充电要求之外、还会出现一些直流误差。

    有关 #2的详细信息(可能是最重要的)、请观看此培训视频。  如果您不想观看视频  、可在视频下方找到这些幻灯片(pdf 格式):https://training.ti.com/ti-precision-labs-driving-sar-without-amplifiers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin。 ADS7844输入的一般指导似乎是尽可能降低源阻抗。

    谢谢、

    Jacob