This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:SNR 计算和 ADS1299EEG-FE LabView 源文件

Guru**** 2561220 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022638/ads1299-4-snr-calculation-and-ads1299eeg-fe-labview-source-file

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

您好!

我下载 了 ADS1299EEG-FE 套件的 LabVIEW 源文件、以检查 SNR 的计算方式、但 LabView 2020似乎不允许打开文件。  

您能否说、是否有方法转换这些文件以使其可视化、或者应该使用什么版本的 LabView 来打开这些文件?

是否有描述 SNR 计算的算法?

我要读取的文件是 SNR_Analysis.vi。

祝你一切顺利、

牛顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    感谢您发帖。  

    您应该能够使用 LabView 2019或 LabView 2016打开 SNR_Analysis.vi 文件进行查看。 但是、我们尚未验证 VI 文件是否与 LabView 2020兼容。 ADS1299 GUI 中的 SNR 计算是 RMS 输入信号频率(Vsig_rms)与 RMS 噪声(Vnoise_rms)之比。  Vnoise_rms 是直流内容、输入信号基波和谐波消除后在 ADC 带宽(Fs/2)上集成的总噪声。

    SNR = 20*log10 (Vsig_rms/Vnoise_rms)

    谢谢

    -TC