This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:询问数字滤波器配置问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020914/ads1262-inquire-whether-the-digital-filter-configuration-problem

器件型号:ADS1262

1:将 ADS126采集端子的负电压引脚配置为 AINCOM:GND、并分别将正电压引脚配置为 AIN1和 AIN0。 电压可稳定测量为-2.499V 和2.499V。

2.将 ADS126采集端子的负电压引脚配置为 AINCOM:GND、将正电压引脚配置为 AIN2。 测量数据如下图所示、偏差较大(实际输入波形是相对稳定的方波)。

ADS1262的具体配置如下:

斩波导通、PGA 导通、PGA 增益1V/V、1200SPS、Sinc1模式、 满量程校准寄存器:0C75ba

4.问题摘要:

(1)数字滤波器引脚收集的电压漂移非常大、如何配置寄存器来解决它?

(2)如何准确确定增益系数和迁移系数(用于校准)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。

    我不确定这意味着什么:

    [引用 userid="338570" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020914/ads1262-inquire-whether-the-digital-filter-configuration-problem "]数字滤波器的引脚收集的电压漂移非常大,如何配置寄存器来解决它?

    ADC 数字滤波器没有任何与之关联的引脚、因此我不知道这是如何造成漂移的。

    如何将信号应用到 ADC? 您是否使用函数发生器? 函数发生器(或您使用的任何器件)的输出信号是以任何方式连接到 ADC 板、还是输出信号相对于 ADC 浮动?

    要执行增益校准、您首先需要通过将输入端子短接至1/2 Vs 电压并获取几个读数来执行偏移校准。 然后、您可以将这些读数平均在一起以确定该通道的平均偏移量(根据系统的配置方式、该偏移量可能因通道到通道而异)。 该值可以存储在 ADC 的 OFCAL 寄存器中、也可以存储在 MCU 中。 然后、您将向输入施加接近满量程的信号、获取几个读数、并将其平均在一起以确定增益误差。 假定这个误差在输入信号上是线性的、并且改变 ADC 传递函数的斜率。 这可以存储在 ADC 的 FSCAL 寄存器或 MCU 中。

    您还可以参考我们的高精度实验室内容、了解详情。 具体而言、第5节"错误来源: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs "

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打开 MCU 斩波、根据手册、偏移寄存器应该无效、因此只有一个增益寄存器有效。 使用外部直流电源进行校准时、使用2.499V 输入、并收集和平均多个数据。 获得增益系数后、整个范围确实可以校准为2.499V、但电压调整为不同的齿轮。 例如、1V:结果为1.2V、2V:结果为2.1V、非线性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Bryan 目前不在办公室、因此我将尽力提供帮助。  我认为 您应该后退一步、此时不要尝试任何校准或斩波。  请将配置寄存器设置发送为十六进制值、而不是设置说明。  此外、当您连接方波输入时、测得的信号是什么(您是否有示波器快照)?  方波信号的频率是多少?  根据使用的频率、可能会出现相当大的压降。

    此外、最好在输入短路的情况下检查 ADC 的噪声性能。  对于增益为1的情况、您应该能够匹配 Sinc1和1200sps 数据表中给出的噪声。  峰间噪声为17.755uV。  如果您发现噪音更严重、则需要采取纠正措施。

    此致、

    Bob B