This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J42:我能否获得有关 ADC34J42IRGZT 的帮助

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021894/adc34j42-can-i-get-some-help-with-adc34j42irgzt

器件型号:ADC34J42

您好!

你好。 我有一位客户在 ADC34J42IRGZT 工作。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们需要一些帮助来编写 Intel FPGA 的 Verilog 代码
要与器件通信、您是否有示例代码

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    可从 TI 网站上的 TSW14J56EVM 产品文件夹下载示例固件。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我们有机会查看您发送的 Quartus 项目。 此项目使用英特尔的核心。 需要购买。 其成本为20万美元。 我们无法以20万美元的成本购买此内核。 您是否有另一种解决方案不涉及我们花费如此多的资金? 此成本需要3个级别的审查和 CAPEX 购买。 如果这是您拥有的唯一解决方案,我们必须设计出您的部件。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    TI 应在今年第三季度左右为英特尔器件提供 JESD204B/C IP 内核的免费版本。 这是我们目前可以提供的最好的东西。  

    此致、

    Jim