This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4246:ADS4246加电序列

Guru**** 2930120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018404/ads4246-ads4246-power-on-sequence

器件型号:ADS4246

我想 确认 ADS4246IRGCT 是否具有 AVDD 和 DRVDD 的上电序列要求?  数据表中没有上电序列说明、这意味 着 ADS4246IRGCT 不需要上电序列?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个电源轨没有特定的上电序列。 请注意两个电源轨之间的以下绝对最大额定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Hsia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Hsia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Hsia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsia、我有两个问题需要您的帮助:

    1.我在 ADS4246封装中发现了重复的引脚42和遗漏的引脚44、一个引脚42映射到 DA2M、另一个引脚42映射到 DA4M、我认为这是错误、DA4M 应该映射到引脚44、对吗? 希望您能回答、谢谢。

    ADS4246模拟输入驱动电路具有变压器、 变压器的作用是什么?  我的设计是黄色的图、 这里是否需要使用变压器?

    2.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    [引用 userid="400537" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018404/ads4246-ads4246-power-on-sequence/3777141 #3777141]1. 我在 ADS4246封装中发现了重复的引脚42并错过了引脚44、一个引脚42映射到 DA2M、另一个引脚42映射到 DA4M、我认为这是错误、DA4M 应该映射到引脚44、对吗? 希望您能回答、谢谢。[/引述]

    是的、DA4M 应映射到引脚44

    [引用 userid="400537" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018404/ads4246-ads4246-power-on-sequence/3777141 #3777141]2. ADS4246模拟输入驱动电路具有变压器、 变压器的作用是什么?  我的设计是黄色的图、 这里是否需要使用变压器?[/quot]

    有关详细信息、请参阅数据表: