This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M25-Q1:Δ-Σ 调制器

Guru**** 2864300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1202, AMC1304M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022166/amc1304m25-q1-delta-sigma-modulator

器件型号:AMC1304M25-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1202AMC1304M25

大家好、

当前正在使用 STM32F7中的 DFSDM 尝试数字滤波、其中的滤波器输入支持 SPI、曼彻斯特编码、PDM 和并行输入。

客户有关于 AMC1304的以下问题:

 AMC1304之后的数字滤波器接口应该是什么?它与 ADS1202使用的 SPI 相同吗? 如果是、我需要在上升沿或下降沿读取数据。

2.数字滤波器后面是否有 SIN3 OSR 256? 是否可以直接读取已处理的值?

数据表显示电压值是根据数据流的0和1之比计算的、那么该数据流的范围是否指128个周期内的数据? 这是否意味着我需要获取超过128个周期的值并比较0和1值之比?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    对于 Q1:AMC1304和 ADS1202 (在模式0中)都在 MCLK 下降沿改变数据、因此滤波器应预期在 MCLK 上升沿读取位流。  如果您的客户可以从 ADS1202读取位流、则无需更改任何内容即可从 AMC1304M25读取数据、 但由于调制器具有不同的延迟时间来输出有效数据、因此它们需要注意滤波器模块的设置和保持时序要求。

    对于 Q2:滤波器阶数和 OSR 的选择完全由客户决定。  我们的调制器数据表规格基于 OSR = 256的 Sinc3滤波器。  我不熟悉您上面提到的处理器或外设、但我的理解是、滤波器模块输出8位、12位、16位或24位"字"、具体取决于模块中使用的移位参数。

    对于 Q3: 您对 Δ-Σ 调制器工作原理的理解是正确的、1的密度随着施加的电压的正增加而增加、并随着输入向定义的负输入电平摆动而降低。  输出数据流的范围仅取决于定义的输入电压电平。  当您询问"128个周期"时、我相信您是指滤波器的 OSR 设置。  如果是这种情况、则滤波器 OSR 设置为128、是-滤波器将通过 查看128个周期内1和0的比率来计算施加的输入信号的幅度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的支持。

    请 帮 我回答另一个问题

    我想知道数据流范围和输入电压电平之间的关系是什么。 如何获取数据流的范围

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    ADS1202和 AMC1304M25的输入电压范围均为+/-250mV、这是各自器件的线性输入范围。  以 AMC1304M25为例(请参阅8.3.3)、其满量程范围为+/-312.5mV。  调制器输入端的电压为+312.5mV 时、您的位流将为100% 1。  指定的+250线性电压电平将为您提供90%的密度。 请参阅 AMC1304M25数据表第24页的公式(1)。