This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:CLKIN 分压器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022465/ads54j60-divider-for-clkin

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件:ADS42JB69

尊敬的技术支持团队:

根据"8.2功能方框图"、CLKINP 和 CLKINM 具有" 4分频"块。

这是拼写错误吗?

CLKIN 频率为250MHz 至1GHz,因此 我想 CLKIN 直接到达 ADC。

我找不到 ADS42JB69等分频器设置。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    该部件是4路交错 ADC。 这意味着每个通道在内部有4个 ADC。 四个 ADC 中的数据将被汇总在一起以生成一个输出。 由于有四个 ADC、每个 ADC 的采样时钟必须以1/4输出数据速率运行。 这就是除以4的作用所在。

    此致、

    Jim