This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADS1282:如何根据 SNR 计算噪声 rms 和 ENOB

Guru**** 2874120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022087/ads1282-ads1282-how-to-calculate-noise-rms-and-enob-from-snr

器件型号:ADS1282

尊敬的 TI 团队:

      我想根据 SNR 计算 ADS1282的噪声 RMS 和 ENOB。

       

此致、

Venkatavel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatavel、

    数据表中的公式1用于将 SNR 转换为噪声 RMS 和有效分辨率。 以下是显示此计算的 Excel 文件:

    e2e.ti.com/.../ADS1282-FIR-Noise-Performance.xlsx

    注意:有效分辨率是一个直流指标、可通过 RMS 噪声计算得出。 ENOB 是一种交流指标、需要获取 FFT 并测量 SINAD;但是、对于失真度不大的低频输入信号、您可能会发现有效分辨率和 ENOB 能够提供类似的结果。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。

    此致、

    Venkatavel