This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811EVM-PDK:GUI 启动错误。

Guru**** 2515595 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022449/dac8811evm-pdk-gui-startup-error

器件型号:DAC8811EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:DXP

大家好、

我的客户安装了 GUI、但他们收到以下错误。
"错误- 1073807343"


他们根据“Read Me”的说明进行了额外安装,但下载时出现错误。


*PC
 Win7专业版(32位)

您能给我有关解决此错误的建议吗?

此致。
Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用管理员权限安装软件。

    如果您愿意、您可以尝试其他一些操作:

    1.是否可以安装 NI-VISA 库14.0.1?

    NI-VISA 下载

    www.ni.com
    访问 NI-VISA Full 和 Runtime 的下载和支持信息

    我已经看到、这会产生影响。

    2.也请以管理员身份启动 DXP。   

    注意:您仍需要执行重新引导技巧以确保加载驱动程序。

    此致、

    AK