This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:ADS9224R 和 ADS127L11的器件 ID

Guru**** 2379900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R, ADS127L11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020998/ads9224r-device-id-for-ads9224r-and-ads127l11

器件型号:ADS9224R
主题中讨论的其他器件: ADS127L11

尊敬的所有人

请告诉我 ADS9224R 的器件 ID

我在 数据表中看到 ADS127L11的器件 ID 为0x0000h。  是的

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sungjoo、您好!

    ADS9224R 没有器件 ID 寄存器、因此没有要从器件读取的 ID 号。

    是的、ADS127L11器件 ID 为0x00h、可从寄存器地址0x00读取。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 ESP32 Wrover-E 通过 Bit-Banging SPI 接口驱动外部 ADC (ADS127L11、ADS9224R)
    关于位拆裂 SPI、是否有一些代码示例可供参考?

    感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sungjoo、您好!

    现在、我们没有 ADS127L11的任何示例代码。  这是我们计划的、但我没有一个可以为您提供的时间范围。

    我正在检查我们是否可以共享有关 ADS9224的任何内容。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sungjoo、您好!

    我确认 ADS9224没有示例代码。  如果您有任何疑问、请随时将您的问题发布到论坛、我们很乐意为您提供帮助!

    此致、
    Keith