This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:需要器件信息

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1, ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022379/ads1248-part-information-needed

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他部件:ADS1148-Q1、 ADS124S08

有几个问题

 1.零件图给出了2个温度限制。 105C 环境温度和125C 环境温度。  帮助台告诉我、表7.5中的所有参数在105°C 时都满足、但有些参数在125°C 时不满足。 您能否详细介绍哪些参数在125°C 环境温度下不适用(如果 您拥有这些参数、可能还可能是它们适合的环境温度)?  

2.  您是否具有最高工作结温为105C 的器件、或允许的最大功率耗散(以便可以使用 JA 值计算结限值)。  热数据包括 JB、JC 等… 但在这种情况下、没有结限值、这些值的意义不大。

正如一个解释、在航空航天领域工作时、我们的环境有时会超过环境限值(尤其是在85°C 的条件下、但在本例中可能会超过105°C 的条件下)。  当这种情况发生时、我们采用结限、这更能代表零件能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    ADS1248最初被设计和表征 为一个工业运行温度范围。  电气特性数据表指定器件将遵循表中显示的最高105摄氏度的特性。 ADS1248将在105摄氏度以上工作、最高125摄氏度。 但与表中显示的最小值和最大值相比、无法保证较高温度下的性能。  ADS1148-Q1是16位版本、其电气特性额定温度为125摄氏度。

    如果这是一种新设计、我强烈建议改用 ADS124S08。  此器件是一款更新版本、具有更好的性能规格和125摄氏度的额定工作温度范围   

    我们没有为 ADS1248指定最大功耗、因为有许多不同的器件特性和设置。  您可以从 ADS1248数据表第10页上显示的电源电气特性数据中获得一个基本的概念。  这些值仅显示为典型值、不包括 IDAC 的使用。  您可以在 《半导体和 IC 封装热指标 》应用报告中找到更多信息。

    此致、

    Bob B