This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADC 解决方案建议

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021582/ads8688-adc-solution-recommendation

器件型号:ADS8688

大家好、

我的客户需要一个 ADC、要求如下所示:

  • 分辨率:24位
  • 信号:±10V 电压信号和0-20mA 电流信号
  • 通道:支持8个单端输入或4个差分输入
  • 采样率:6.2kSPS (161us)
  • 接口:SPI
  • 保护:输入 OCP 或 OVP

你有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    根据您之前的帖子、您似乎已经与 Bryan Lizon 合作了、对吧?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但 Bryan 在8月之前一直工作。 客户本周需要解决方案。 你有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    我认为我们没有完全集成的解决方案可以满足这些确切的要求、但下面是您可能考虑的分立式解决方案示例:

    参数

    值

    输入数量

    4 (分组隔离)

    输入类型

    电压和电流、可按2组进行选择

    输入范围

    电压:±10V、0-10V、±5V、0-5V、1-5V

    电流:4-20mA、0-20mA、4-24mA、±20mA

    输入超范围

    高达±130%

    故障保护

    ±35V (电压或电流输入)

    输入阻抗

    电压:10MΩ μ V

    电流:249Ω μ A

    通道吞吐量速率

    (带外部多路复用器)

    200µs μ A/通道或5kHz 通道

    分辨率(@ 200µs μ V/通道)

    有效分辨率:17位

    无噪声分辨率:14.5位

    精度、TA = 0至85°C*

    电压:满量程的±0.2%

    电流:满量程的±0.3%

    通道-通道串扰

    15µV μ V/V

    隔离

    和模拟输入之间的电流

    USB 和模拟输入之间的差异

    最棒的

    Zak